This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-EDUMKII:TM4C123G LaunchPad 和放大器;BOOSTXL-EDUMKII

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-EDUMKII

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1339714/boostxl-edumkii-tm4c123g-launchpad-boostxl-edumkii

器件型号:BOOSTXL-EDUMKII

我成功编译并在板上下载了一个代码。 但是 BOOSTXL-EDUMKII 上的 LCB 会显示空白屏幕(白色)。 并且它应该显示来自操纵杆的值。 总体而言、我已卸下了电路板上的 R9和 R10电阻器、但仍然面临相同的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您使用逻辑分析仪或示波器来探测 MCU 和 BoosterPack 之间通信的 I2C 引脚。 是否看到向 EDUMKII 发送了正确的命令?