This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:在 MSPM0L1306中、我需要将时钟频率从32MHz 转换为24MHz。

Guru**** 2801385 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1338180/mspm0l1306-in-mspm0l1306-i-need-to-convert-the-clock-frequency-from-32mhz-to-24mhz

器件型号:MSPM0L1306
主题中讨论的其他器件:SysConfig

大家好、

我的系统时钟是32 MHz。 如果我想将其转换为24 MHz、我尝试使用时钟分频器。 当我除以2后、它进入16 MHz。 如何将其设置为24 MHz。 任何人都可以尽快帮助我。

我尝试过这个函数,但没有得到如何实现

_static_inline void DL_SYSCTL_configSYSOSCUserTrim (
DL_SYSCTL_SYSOSCUserTrimConfig *config)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    能不能就此进行回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santhosh:

    您可以使用之前编写的此示例代码。 代码使用 SYSOSC 修整函数+ FCC 函数 e2e.ti.com/.../24-MHz-trim-using-FCC_5F00_dichotomy.zip

    由于代码组合了这两个函数、因此理论知识可参阅我们的用户指南"2.3.1.2.4 SYSOSC 用户修整过程"和"2.3.5频率时钟计数器(FCC)"。

    此致、

    K·扬茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Janz:

    非常感谢您的回复、

    如果我 构建得到该错误的代码、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您能尽快帮我解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santhosh:

    我可以在我身边成功构建它。 请检查您的连接和路径。 如果您的 CCS 是较低版本、请将其更新到最新版本。

    此致、

    K·扬茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Janz ,我使用12.5.0 CCS 版本

    这是什么途径? Janz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何导入该项目? 你可以为我拍照或录像吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我以前通过这种方式 导入 Janz、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,santhosh。

    您是否能够在我们的 SDK 中成功构建其他示例代码? 尝试从 OUT SDK 导入一个示例、看看是否有错误?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Janz、是的、我可以利用版本 mspmo_sdk_1_20_00_05成功从 SDK 构建其他示例代码。 但是、我在构建该特定代码时遇到了困难。 尽管我在 SDK 中进行了搜索、但无法找到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为这个项目是由我开发的。 请检查 SysConfig 的版本。 右键点击"Project"->"Properties"->"product"

      

    请将此类屏幕发送给我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Janz 我的配置正确  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道原因。 SD 版本过低、您至少需要1.20.1.06、但只需要1.20.0.05。 请从 TI.com 下载最新版本的 SDK 以及最新版本的 CCS。 然后使用最新的 CCS 导入此项目。 如果也存在错误、 请在"产品"中编辑 SDK 版本、并将其更改为最新版本 SDK。 务必及时下载最新版本的 SDK 和 CCS。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSPM0-SDK 支持软件| TI.com

    CCStudio IDE、配置、编译器或调试器| TI.com

    我现在就回家了,因为在中国已经太晚了。 如果您无法按照我的方法解决此问题。 请告诉我、我明天会继续为您提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Janz. 非常感谢您的帮助

    下载新的 SDK 后、它现在可以正常工作了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Janz、如果我连接到 PA10、是否需要观察24MHz 是否正确?

    因为当我连接到 PA10时、我没有在示波器中观察到24MHz、您能就此向我提问吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以在 PA10上观察到24 MHz。 您会观察到多高的频率?  在下载代码后、尝试使用重置按钮重置 M0、并检查观察环境。 代码没有错误。 您可以使用"调试"来检查频率。 请阅读我的代码、我使用变量"count_validate"来恢复 FCC 计数结果。 您可以观察此值以检查 SYSOSC 是否为24MHz。 有关 FCC 的功能的更多信息、请阅读我们的用户指南。  

    此致、

    K·扬茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Janz:

    非常感谢您的支持

    它在 PA10中工作、但如果我想将 PA9 GPIO 用于 SYSCTL、我应该怎么做?

    我在代码中观察到 DL_GPIO_enableOutput (GPIO_CLKOUT_PORT、GPIO_CLKOUT_PIN);用于 PA10。

    我查看了 SysConfig、似乎它默认使用 PA10、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以按此方式进行更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您、Janz。 现在它运行得很好。 感谢 Janz 和 TI 团队提供的快速支持。 我即将关闭此标签。