Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, MSPM0L1105
主题中讨论的其他器件:SysConfig、
您好、
我们需要进入 RUN2模式以节省电力、目标 IVDD 为 uA 级、但是、使用 SysConfig 配置如下 仍测得的 IVDD 与 RUN0 (~5mA)相同。

![]()
2个问题是:
- RUN2模式可以达到 uA 级 IVDD 吗?
- 如何识别并检查我是否成功进入 RUN2模式? 我应该使用哪个寄存器/标志来检查我所处的模式?
谢谢。
乔伊斯
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, MSPM0L1105
您好、
我们需要进入 RUN2模式以节省电力、目标 IVDD 为 uA 级、但是、使用 SysConfig 配置如下 仍测得的 IVDD 与 RUN0 (~5mA)相同。

![]()
2个问题是:
谢谢。
乔伊斯
尊敬的 Hansel:
我添加了 GPIO 切换(PA13)、以查看 CPU 是否仍在工作。
e2e.ti.com/.../empty_5F00_LP_5F00_MSPM0L1306_5F00_nortos_5F00_ticlang.zip
谢谢。
于浩
尊敬的 Yuhao:
根据数据表、在运行模式下、IVDD 将 处于 根据频率计算得出的 mA 电平。

请参阅下表、只有在 STOP/STANDBY 模式下 MCU 才能达到小于100uA 的电平、这是真的吗?
![]()
如果是、仍然有1个问题:
在表8-1中进行了检查、似乎 RUN2和 STOP2/ STANDBY 模式都禁用了 SYSOSC、因此我想主要功率耗散不来自 SYSOSC、但可能是 CPU。 因此、要达到客户的目标 IVDD<100uA 电平、唯一的选择是正确关闭 CPU?
这可能 表明根据客户需求 MSPM0L1105可能不是最佳选择。
谢谢
乔伊斯