This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1105:RUN2模式电流消耗问题

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, MSPM0L1105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1328118/mspm0l1105-run2-mode-current-consumption-issue

器件型号:MSPM0L1105
主题中讨论的其他器件:SysConfig

您好、

我们需要进入 RUN2模式以节省电力、目标 IVDD 为 uA 级、但是、使用 SysConfig 配置如下 仍测得的 IVDD 与 RUN0 (~5mA)相同。  

2个问题是:

  1. RUN2模式可以达到 uA 级 IVDD 吗?
  2. 如何识别并检查我是否成功进入 RUN2模式? 我应该使用哪个寄存器/标志来检查我所处的模式?

谢谢。

乔伊斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Joyce,

    1.我在 RUN2中使用 launchpad 进行测试,电流为257uA

    2. 请检查 SYSOSCCFG 寄存器中的"禁用"。

    谢谢。

    于浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuhao:

    我不确定我的测试条件是否正确。  您能提供您的测试项目或测试 代码给我吗?

    谢谢。

    汉赛尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hansel:

    我添加了 GPIO 切换(PA13)、以查看 CPU 是否仍在工作。  

    e2e.ti.com/.../empty_5F00_LP_5F00_MSPM0L1306_5F00_nortos_5F00_ticlang.zip

    谢谢。

    于浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuhao:

     RUN2模式下的预期电流小于100uA。 但是、 在 while (1)周期内没有句子的 MSPM01105上的电流 I test 仍无法 达到此水平。

    我想知道这可以将 MSPM01105上的电流降低至100uA 以下吗?

    谢谢。

    汉赛尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuhao:

    您能否帮助提供一个测试正常运行2模式和 IDD <100uA 的示例代码? 非常感谢!

    乔伊斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hansel:

    您的测试结果是什么?

    在我的测试中、结果是257uA。 我认为我们无法在 RUN2中实现<100uA。

    谢谢。

    于浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuhao:

    根据数据表、在运行模式下、IVDD 将 处于 根据频率计算得出的 mA 电平。

    请参阅下表、只有在 STOP/STANDBY 模式下 MCU 才能达到小于100uA 的电平、这是真的吗?

    如果是、仍然有1个问题:

    在表8-1中进行了检查、似乎 RUN2和 STOP2/ STANDBY 模式都禁用了 SYSOSC、因此我想主要功率耗散不来自 SYSOSC、但可能是 CPU。 因此、要达到客户的目标 IVDD<100uA 电平、唯一的选择是正确关闭 CPU?

    这可能 表明根据客户需求 MSPM0L1105可能不是最佳选择。

    谢谢

    乔伊斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuhao:

     在 未使用任何 可能消耗电流的外设的情况下、我在 MSPM01105 (不是1306 Launchpad)上的测试结果为400uA。 这是我可以达到的最小电流。 不同的 MCU 是否可能导致不同的测试结果(257uA 和400uA)?

    谢谢。

    汉赛尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joyce、

    器件上有两个电源域:PD0和 PD1。  STOP/STANDBY 也会禁用 PD1、以降低功耗。

    是的、如果您需要 CPU 保持活动状态、则很难实现低于100uA 的目标。 我们建议在禁用 CPU 的情况下使用低功耗模式。

    谢谢。

    于浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、M0L1105与 M0L1306非常相似。 您可以检查是否有其他的上拉/下拉电阻器。

    在我测试 Launchpad 时、所有接头都被移除。 我使用了一个功率分析仪。