请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP-MSPM0G3507 主题中讨论的其他器件:MSPM0G3507、 SysConfig
您好、专家:
我使用了 SDK 1.30.0.03和 CCS 12.6的示例 timx_timer_mode_pwm_edge_sleep_LP_MSPM0G3507_nortos_ticlang。
我只将计时器更改为 A0、并添加占空比为50%且比较值为1000的 CH2\ ch3。
来自 TIMA CH2和3的 PWM 与 CH0和1反相、如下所示。 我能知道为什么吗?

下面是 SysConfig 文件。
e2e.ti.com/.../timx_5F00_timer_5F00_mode_5F00_pwm_5F00_edge_5F00_sleep.syscfg
Br、
弗兰克