This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:来自 TIMA CH2和3的 PWM 与 CH0和1反相。

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1335538/lp-mspm0g3507-pwm-from-tima-ch2-and-3-is-invert-with-ch0-and-1

器件型号:LP-MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件:MSPM0G3507SysConfig

您好、专家:

我使用了 SDK 1.30.0.03和 CCS 12.6的示例 timx_timer_mode_pwm_edge_sleep_LP_MSPM0G3507_nortos_ticlang。

我只将计时器更改为 A0、并添加占空比为50%且比较值为1000的 CH2\ ch3。

来自 TIMA CH2和3的 PWM 与 CH0和1反相、如下所示。 我能知道为什么吗?

下面是 SysConfig 文件。

e2e.ti.com/.../timx_5F00_timer_5F00_mode_5F00_pwm_5F00_edge_5F00_sleep.syscfg

Br、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    我将检查。 如果你有紧急情况、你可以选择向下计数或中心对齐  

    佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zoey,

    好的、 向下计数或中心对齐工作正常。

    我能知道为什么在向上计数时 ch0\1和 ch2\3之间出现不同的行为吗?

    Br、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank

    它是我们的内部设计 误差。 我已提交 JIRA 来报告此问题。

    B.R.

    佐伊