This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:quot 的状态是什么;输入缓冲器被禁用。

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1332165/am2431-what-is-the-status-of-the-input-buffer-is-disabled

器件型号:AM2431

当"输入缓冲器被禁用时、如果引脚为 HIZ、是否存在任何问题。

如果 CMOS 输入为 HIZ、则可能存在直通电流、从而导致故障。
当"输入缓冲器被禁用。" 可以假定引脚处于已采取措施防止直通电流的状态吗?


<背景说明
我使用此引脚作为 GPIO 输出。
复位后、引脚为高阻态、直到 GPIO_DIR**寄存器被设置为输出。
此时、我担心 CMOS 输入级的直通电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 futoshi kawarazaki、

    很抱歉因为我在病假而延迟了回复。

    我会将您的问题发送给硬件专家以对您的问题进行评论。

    此致、

    S.Anil.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 futoshi kawarazaki、

    当"输入缓冲区被禁用时,如果引脚为 HIZ,是否存在任何问题。

    您能帮助我了解布线是连接到这些 IO 还是未连接。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa

    布线会连接到这些 IO。

    请注意、相关的 CMOS 输入是 AM2431的内部 CMOS 输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 futoshi kawarazaki、

    谢谢你。

    请注意,有问题的 CMOS 输入是 AM2431的内部 CMOS 输入。

    规格。

    将未端接的信号布线连接到 SOC 引脚不是一个好的设计做法。  在没有任何终端的情况下、这些信号具有非常高的阻抗。  这使得噪声很容易耦合这些浮动信号迹线上的能量、并产生一个可能超过我们建议运行条件的电势、这将在 IO 上产生电过应力(EOS)。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Sreenivasa

    我通过 GPIO 引脚控制 LED。
    GPIO 引脚按如下方式连接

    "IO 引脚至电阻器、LED 至3.3V"

    在本例中、我的问题是。

    复位后、引脚为高阻态、直到 GPIO_DIR**寄存器被设置为输出。
    此时、我担心 CMOS 输入级的直通电流。

    当"输入缓冲器被禁用。" 可以假定引脚处于已采取措施防止直通电流的状态吗?

    谢谢你。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 futoshi kawarazaki、

    谢谢你。

    当"输入缓冲区被禁用时。" 是否可以假定引脚处于已采取措施防止直通电流的状态?

    我假设进行了复位、并在处于复位状态后进行了计算。

    如果一个 LED 和限流电阻器已连接到 SoC 引脚、那么问题应该不会出现、因为在复位期间和复位后 TX 和 RX 缓冲器会关闭、直到软件配置所需的功能。   

     

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    那么、这是我的问题。
    "RX 缓冲器关闭"是否意味着已采取措施防止 CMOS 输入上的馈通电流?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 futoshi kawarazaki、

    谢谢你。

    "RX 缓冲区关闭"是否意味着已采取措施防止 CMOS 输入端的馈通电流?

    当未使用 LVCMOS 输入并且引脚未连接迹线时、已采取所需的措施。

    当连接了迹线、 并且未主动 驱动信号时-如果外部噪声拾取超出了输入范围、建议添加一个外部引脚。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Sreenivasa、

    我了解。

    感谢您在解决问题方面提供的帮助。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 futoshi kawarazaki、

    感谢您的留言。

    此致、

    斯里尼瓦萨