Other Parts Discussed in Thread: AM2431
当"输入缓冲器被禁用时、如果引脚为 HIZ、是否存在任何问题。
如果 CMOS 输入为 HIZ、则可能存在直通电流、从而导致故障。
当"输入缓冲器被禁用。" 可以假定引脚处于已采取措施防止直通电流的状态吗?
<背景说明
我使用此引脚作为 GPIO 输出。
复位后、引脚为高阻态、直到 GPIO_DIR**寄存器被设置为输出。
此时、我担心 CMOS 输入级的直通电流。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好 futoshi kawarazaki、
当"输入缓冲区被禁用时,如果引脚为 HIZ,是否存在任何问题。
您能帮助我了解布线是连接到这些 IO 还是未连接。
此致、
斯里尼瓦萨
你好 futoshi kawarazaki、
谢谢你。
请注意,有问题的 CMOS 输入是 AM2431的内部 CMOS 输入。
规格。
将未端接的信号布线连接到 SOC 引脚不是一个好的设计做法。 在没有任何终端的情况下、这些信号具有非常高的阻抗。 这使得噪声很容易耦合这些浮动信号迹线上的能量、并产生一个可能超过我们建议运行条件的电势、这将在 IO 上产生电过应力(EOS)。
此致、
斯里尼瓦萨
你好 futoshi kawarazaki、
谢谢你。
当"输入缓冲区被禁用时。" 是否可以假定引脚处于已采取措施防止直通电流的状态?
我假设进行了复位、并在处于复位状态后进行了计算。

如果一个 LED 和限流电阻器已连接到 SoC 引脚、那么问题应该不会出现、因为在复位期间和复位后 TX 和 RX 缓冲器会关闭、直到软件配置所需的功能。
此致、
斯里尼瓦萨
你好 futoshi kawarazaki、
谢谢你。
"RX 缓冲区关闭"是否意味着已采取措施防止 CMOS 输入端的馈通电流?
当未使用 LVCMOS 输入并且引脚未连接迹线时、已采取所需的措施。
当连接了迹线、 并且未主动 驱动信号时-如果外部噪声拾取超出了输入范围、建议添加一个外部引脚。
此致、
斯里尼瓦萨