大家好、
有没有任何引脚使客户无法在 GPIO 的"输入"设置中设置内部上拉电阻①?
②客户 要将 GPIO 输出设置设置为"高电平"(打开时约为3.3[V]输出)、并使用示波器测量"输出"值。
它们应该使用限流电阻器吗?
如果支持、如果您希望执行、您应该输入多少 Ω Ω 电阻器?
提前感谢您。
此致、
肯利
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
有没有任何引脚使客户无法在 GPIO 的"输入"设置中设置内部上拉电阻①?
②客户 要将 GPIO 输出设置设置为"高电平"(打开时约为3.3[V]输出)、并使用示波器测量"输出"值。
它们应该使用限流电阻器吗?
如果支持、如果您希望执行、您应该输入多少 Ω Ω 电阻器?
提前感谢您。
此致、
肯利
您好、Kenley:
1. 如果启用了内部下拉设置,是否可以不实施 R11下拉电阻?
不对、内部上拉不起作用。
PA18用于 BSL 调用检测、在引导代码中、它将配置为输入而不启用下拉、因此您的设置将临时重置。 至于其他引脚、这种方法也可行。
2. 它们是否可以在所有 GPIO 引脚上设置内部上拉或下拉?
是的、可以。
对于 PA0/PA1、正如我说过的、它不支持内部电阻器功能。
对于 PA19.PA20、它始终用作 SWD 接口、因此不建议配置其内部电阻器。
B.R.
萨尔