This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:外部电阻器

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1332950/mspm0l1306-external-resistors

器件型号:MSPM0L1306

大家好、

有没有任何引脚使客户无法在 GPIO 的"输入"设置中设置内部上拉电阻①?  

②客户 要将 GPIO 输出设置设置为"高电平"(打开时约为3.3[V]输出)、并使用示波器测量"输出"值。
它们应该使用限流电阻器吗?
如果支持、如果您希望执行、您应该输入多少 Ω Ω 电阻器?

提前感谢您。

此致、

肯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Kenley:

    PA0和 PA1不支持内部电阻、 必须 如果使用外部上拉电阻器来输出/输入 高电压、则具有外部上拉电阻器。

    [编辑:移除"输入"部分。]

    2.如果使用示波器测量输出,则无需限制电阻。 [示波器可视为高阻抗]

    B. R

    萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢您的答复。

    我的客户还有其他问题。

    用于 LP-MSPM0L1306电路

    输入为"PA18"、并实现了下拉电阻器 R11。

    1.如果启用了内部下拉设置、是否可以不实施 R11下拉电阻器?

    (假定输入"PA14"与一个内部上拉电阻一起使用。)

    2.是否可以在所有的 GPIO 引脚上设置内部上拉或下拉?

    谢谢、此致、

    肯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenley:

    1. 如果启用了内部下拉设置,是否可以不实施 R11下拉电阻?

    不对、内部上拉不起作用。

    PA18用于 BSL 调用检测、在引导代码中、它将配置为输入而不启用下拉、因此您的设置将临时重置。 至于其他引脚、这种方法也可行。

    2. 它们是否可以在所有 GPIO 引脚上设置内部上拉或下拉?

    是的、可以。

    对于 PA0/PA1、正如我说过的、它不支持内部电阻器功能。

    对于 PA19.PA20、它始终用作 SWD 接口、因此不建议配置其内部电阻器。

    B.R.

    萨尔