This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1305:是否可以同时提供两个独立的保护案例?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1333673/mspm0l1305-is-it-possible-to-have-two-independent-protection-cases-at-the-same-time

器件型号:MSPM0L1305

亲爱的香榭丽舍大街,

我是为我们的客户提出这个问题的。

此 MCU 上有一个 COMP、但用户希望 使用两个独立的保护并生成其各自的 ISR。

Question:

1.有一个可用于 COMP 的内部8位 DAC。 这可以用作一种保护情况。 用户是否想知道是否可以使用另一个具有 OPA 的不同内部 DAC 作为另一种不同的保护?  

2.如果不是这样,用户通过内部 OPA 或 GPAMP 使用外部电路作为负阈值。 可以吗?

3.用户使用内部 OPA/GPAMP 并将输出作为外部中断提供给 GPIO。 我们会注意到只有一个 GPIO 中断向量。 如果用户已经使用另一个 GPIO 作为此 GPIO 输入中断向量的触发源、并且也使用来自 OPA/GPAMP 的 GPIO 作为另一个触发源。 明白了吗? 也就是说、有可能使用几个 GPIO 作为中断触发源、而在 ISR 内部、用户能够确定哪个 GPIO 来触发这个 ISR 吗?

4.是否可以同时使用 ADC/OPA 以节省模拟引脚的使用?

5.是否可以同时使用 ADC/GPAMP 以节省模拟引脚的使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、您好!

    Deshine Deshine 说:
    1. 有一个可用于 COMP 的内部8位 DAC。 这可以用作一种保护情况。 用户是否想知道是否可以使用另一个具有 OPA 的不同内部 DAC 作为另一种不同的保护?  [/报价]

    内部 DAC8支持双路输出电压开关功能、我认为这可以用作双路保护。 但同时、它只能输出一个电压电平。

    MSPM0L130X 只有一个内部 DAC、可以输出到 OPA /GAMP 以实现额外的保护、但没有其他比较器。

    Deshine Deshine 说:
    2. 如果不是、用户通过我们的内部 OPA 或 GPAMP 将外部电路用作负阈值。 是否可以?

    没关系。

    也就是说,是否可以使用多个 GPIO 作为中断触发源以及 ISR 内部,用户可以确定哪个 GPIO 来触发此 ISR?

    没关系。 SDK 给出了这种用法的示例:(g 系列示例、它应该适用于 L 系列)

    4.是否可以同时使用 ADC/OPA 以节省模拟引脚的使用?

    5.是否可以同时使用 ADC/GPAMP 以节省模拟引脚的使用?

    [/报价]

    可以。 它可用于在同一引脚上输出模拟电压并进行 ADC 采样。

    B.R.

    萨尔

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sal:

    让我 再次确认一下这是否是一个拼写错误。

    4.是否可以同时使用 ADC/OPA 以节省模拟引脚的使用?

    5.是否可以同时使用 ADC/GPAMP 以节省模拟引脚的使用?

    可以。 它可以在同一引脚中用于"输入"模拟电压并进行 ADC 采样。

    应为 OPA/GPAMP 的"输入"模拟电压并同时进行 ADC 采样。

    是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、您好!

    GPAMP 和 OPA 模块具有两个输入引脚和一个输出引脚、它们都可以在启用 ADC 采样的情况下启用。

    在我看来、用户始终希望获得 OPA/GAMP 的输出、而不是它们的输入。 由于 OPA 和 GPAMP 始终用于放大信号、因此输入信号会更小以便 ADC 进行采样。  当然、如果客户需要使用它、没有问题。

    B.R.

    萨尔