请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM2634 团队、
我们看到在 PWM syscfg 中转到并启用计时器基础时钟、这可以有效启动 PWM。
在实际系统中、这不是所需的行为、因为通常需要在打开 PWM 之前进行一些板级设置。
在下面的文件中、将该标志设置为 false 会使 PWM 时基关闭
mcu_plus_sdk_am263x_09_00_00_35/source/drivers/.meta/ePWM/templates/epwm_init.c.xdt
如果您认为这是合理的、请考虑在下一个 SDK 版本中默认放置此更改
| @@-9、7 + 9、7 @@ | ||
| % LET instance = module.$instances[i]; | ||
| % let config = module.getInstanceConfig (Instance); | ||
| % if (["am263x"].includes(common.getSockName())){ | ||
| SoC_setEpwmTbClk (`config.name.slice(4)`、false); | ||
| SoC_setEpwmGroup (`config.name.slice(4)`、`instance.epwmGroup.slice (-1)`); | ||
| % if (instance.epwmTimebase_emulationMode!="epwm_emulation_free_run"){ | ||
| SoC_enableEPWMHalt (`config.name.slice(4)`); |