This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:MCU-PLUS-SDK - AM263X

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1324529/am2634-mcu-plus-sdk-am263x

器件型号:AM2634

团队、

我们看到在 PWM syscfg 中转到并启用计时器基础时钟、这可以有效启动 PWM。
在实际系统中、这不是所需的行为、因为通常需要在打开 PWM 之前进行一些板级设置。

在下面的文件中、将该标志设置为 false 会使 PWM 时基关闭
mcu_plus_sdk_am263x_09_00_00_35/source/drivers/.meta/ePWM/templates/epwm_init.c.xdt  

如果您认为这是合理的、请考虑在下一个 SDK 版本中默认放置此更改

@@-9、7 + 9、7 @@
% LET instance = module.$instances[i];
% let config = module.getInstanceConfig (Instance);
% if (["am263x"].includes(common.getSockName())){
SoC_setEpwmTbClk (`config.name.slice(4)`、true);
SoC_setEpwmTbClk (`config.name.slice(4)`、false);
SoC_setEpwmGroup (`config.name.slice(4)`、`instance.epwmGroup.slice (-1)`);
% if (instance.epwmTimebase_emulationMode!="epwm_emulation_free_run"){
SoC_enableEPWMHalt (`config.name.slice(4)`);
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kedar、  

    感谢您的建议。 是不是假设"应用程序稍后将启用这一功能"、还是在 EPWM 配置完成后、syscfg 将启用这一功能?

    此致、

    马德哈瓦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应用程序稍后将启用此功能,理想情况下,我们不希望 syscfg 启用此功能,因为 syscfg 不知道其他组件和在电路板上的可靠性以便安全启用 PWM,所以最好让应用程序启用它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kedar、

    感谢您的建议。
    非常感谢您的反馈、经过仔细评估后、我们将考虑在将来的更新中实施此更改。

    此致、
    阿克希特