This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:MSPMOG3507

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1331033/mspm0g3507-mspmog3507

器件型号:MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件:SysConfig

您好、TI 团队

我正在尝试使用驱动程序示例实现 CANopen 功能我在系统配置中进行了更改、如下所示。  

我的问题是、当我使用 ID 为0x00到0x7FF 的 CAN 分析器发送一个帧时、没有发生 RX 中断

您能否告诉我以下配置设置是否正确、如果不正确、请帮助我正确进行配置设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prajesh:

    该图无法很好地显示出来。 您能再次发送这些数字吗?

    谢谢。

    于浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、我完成了该配置设置、同时发生该设置中断。

    以前我没有保持标准的 id 过滤器作为127,现在我把它更改为2 .

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如图所示、SysConfig 目前仅支持1个滤波器。 如果需要更多筛选器、则需要在代码中进行配置。

    似乎 过多的滤波器会导致地址重叠。  

    谢谢。

    于浩