Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSPM0G3507 主题中讨论的其他器件:SysConfig
您好、TI 团队
我正在尝试使用驱动程序示例实现 CANopen 功能我在系统配置中进行了更改、如下所示。
我的问题是、当我使用 ID 为0x00到0x7FF 的 CAN 分析器发送一个帧时、没有发生 RX 中断
您能否告诉我以下配置设置是否正确、如果不正确、请帮助我正确进行配置设置。