This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:MSPM0G3507 LaunchPad 开发套件

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1325918/mspm0g3507-mspm0g3507-launchpad-development-kit

器件型号:MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件:SysConfig

您好,先生,

1)当我们使用 MCAN 示例代码时,示例代码工作正常。 请告诉我如何 更改 不同 ID 的代码。 现在在0x03,0x04中工作,如果我更改为0x244,0x255,0x266我怎么可以更改它来引导我.

2)我们可以使用超过5个 ID 传输或接收数据一次.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aryan:

    对于传输,您可以修改 CAN 数据包中的 ID。

    要进行接收、您需要在 SysConfig 中修改 ID 过滤器。  

     

    另一种方法是接受 MCAN 中的所有 ID 并在代码中选择特定 ID。

    谢谢。

    于浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生,

    TX 和 RX 代码都是工作分离,如果我想合并它会工作,我正在使用高速可以建议我解决这个.

    我尝试过、但只有接收消息正常工作发送消息不工作  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aryan:

    请先检查 CAN RAM 配置。  

    谢谢。

    于浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      这是我的 TX RAM MSG、如果您有什么问题、请告诉我  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aryan:

    下面是一个示例。 请参阅并检查 TX MSG RAM 和 RX MSG RAM。

    谢谢。

    于浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已检查,但 TX 消息不工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aryan:

    请参阅同时支持 CAN RX/TX 的 CAN 子系统的配置。 如果可行、请告诉我。

    谢谢。

    于浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     这个文件我没有,请给我发送这个 文件链接。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请下载最新的 SDK。