请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、 TMS320F280041我能够使用 Uniflash 8.5.0用户界面并使用 XSD2XX USB 调试探针开始对 TI UP TMS320F280041进行编程。 开始编程、然后出现以下错误:
如何解决此问题? 我将2个 XSD2XX 调试探针连接到了我的 PC、因为我需要对2个不同的 TI 处理器进行编程。 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我能够使用 Uniflash 8.5.0用户界面并使用 XSD2XX USB 调试探针开始对 TI UP TMS320F280041进行编程。 开始编程、然后出现以下错误:
如何解决此问题? 我将2个 XSD2XX 调试探针连接到了我的 PC、因为我需要对2个不同的 TI 处理器进行编程。 谢谢!
有时、当我尝试对映像进行编程时、甚至都无法进行 DSCM 初始化。 它将失败、并显示以下内容:
[ 2024年2月1日、3:20:13 AM ] [错误] IcePick_C_0:连接目标时出错:(错误-2131 @ 0x0)无法访问器件寄存器。 复位器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板执行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。 (仿真软件包9.13.0.00201)