This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Uniflash 错误:无法读取寄存器 ST1:(错误-1156 @ 0xE000)器件可能正在低功耗模式下运行。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TMS320F280041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1320494/uniflash-error-trouble-reading-register-st1-error--1156-0xe000-device-may-be-operating-in-low-power-mode

主题中讨论的其他器件:UNIFLASHTMS320F280041

我能够使用 Uniflash 8.5.0用户界面并使用 XSD2XX USB 调试探针开始对 TI UP TMS320F280041进行编程。  开始编程、然后出现以下错误:

[ 2024年2月1日、3:06:11 AM] [信息] C28xx_CPU1:GEL 输出:存储器映射初始化完成
[DCSM、3:06:11 AM] [INFO_C28xx_CPU1:输出:... 2024年2月1日 初始化开始...
[DCSM、3:06:12 AM ] [INFO_C28xx_CPU1:输出:... 2024年2月1日 初始化完成...
[DCSM、3:06:12 AM] [INFO_C28xx_CPU1:输出:... 2024年2月1日 初始化开始...
[DCSM、3:06:13 AM ] [INFO_C28xx_CPU1:输出:... 2024年2月1日 初始化完成...
[DCSM、3:06:15 AM] [INFO_C28xx_CPU1:输出:... 2024年2月1日 初始化开始...
[DCSM、3:06:16 AM] [INFO_C28xx_CPU1:输出:... 2024年2月1日 初始化完成...
[ 2024年2月1日、3:06:21 AM] [错误] C28xx_CPU1:故障读取寄存器 ST1:(错误-1156 @ 0xE000)器件可能正在低功耗模式下运行。 是否要使其退出此模式? 选择"是"以强制唤醒器件、然后重试操作。 选择"否"可在不唤醒器件的情况下重试操作。 (仿真软件包9.13.0.00201)

如何解决此问题?  我将2个 XSD2XX 调试探针连接到了我的 PC、因为我需要对2个不同的 TI 处理器进行编程。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有时、当我尝试对映像进行编程时、甚至都无法进行 DSCM 初始化。  它将失败、并显示以下内容:

    [ 2024年2月1日、3:20:13 AM ] [错误] IcePick_C_0:连接目标时出错:(错误-2131 @ 0x0)无法访问器件寄存器。 复位器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板执行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。 (仿真软件包9.13.0.00201)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    如果不是 UniFlash、您是否能够连接 CCS 并加载到 RAM 并执行?

    谢谢。此致、

    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    您有这方面的更新吗?

    谢谢。此致、

    瓦姆西