请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSPM0L1306 您好、
我正在考虑为用于 TFT LCD 控制的 MPSM0添加外部串行闪存。 (LCD 接口为 SPI。)
是否可以向 MSPM0添加大量闪存?
如果可能、请指导我如何设置闪存并提供示例。
谢谢
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、
我正在考虑为用于 TFT LCD 控制的 MPSM0添加外部串行闪存。 (LCD 接口为 SPI。)
是否可以向 MSPM0添加大量闪存?
如果可能、请指导我如何设置闪存并提供示例。
谢谢
此致、
您好、 robin!
您可以首先选择串行闪存。
通用闪存供应商始终提供代码演示。
您可以从此处选择一个: https://www.microchip.com/en-us/parametric-search.html/589
常见的接口是 SPI、您可以使用两个软件控制的 CSS 通过单个 SPI 总线控制 LCD 和闪存。
此致、
赫利克