This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:如何将外部闪存添加到 MSPM0L1306

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1326372/mspm0l1306-how-to-add-external-flash-memory-to-mspm0l1306

器件型号:MSPM0L1306

您好、

我正在考虑为用于 TFT LCD 控制的 MPSM0添加外部串行闪存。 (LCD 接口为 SPI。)

是否可以向 MSPM0添加大量闪存?

如果可能、请指导我如何设置闪存并提供示例。

谢谢  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    您可以首先选择串行闪存。

    通用闪存供应商始终提供代码演示。

    您可以从此处选择一个: https://www.microchip.com/en-us/parametric-search.html/589

    常见的接口是 SPI、您可以使用两个软件控制的 CSS 通过单个 SPI 总线控制 LCD 和闪存。

    此致、

    赫利克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Helic

    很抱歉、我的问题有点复杂。

    是否可以使用外部闪存扩展存储器?

    请告诉我如何使用具有 SPI 的外部闪存来扩展闪存。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    MSPM0不支持闪存扩展。

    但您可以使用外部闪存作为存储空间。

    此致、

    赫利克