主题中讨论的其他器件:SysConfig
大家好、
我的客户如何配置 CLKSRCSEL? 没有在 SysConfig 中进行配置的设置。
此致、
丸井努田
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Ming:
如 TRM 中的4.19 MCAN 集成一章所示、他们是否应该能够通过多路复用器选择 CLK 源之一?

此致、
丸井努田
尊敬的 Mari:
可以。 可使用以下寄存器更改时钟源、但不能在 syscfg 中进行更改:

在示例 mcan_loopback_interrupt_am263x-cc_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang 中、通过 Module_SetPeripheral_ClockSource_DPLL_CORE_HSDIV0_CLKOUT0 (模块频率)中生成的 SOC_moduleSetClockFrequency ()()将 MCAN1时钟源设置为80MHz。 但它是固定的。
此致、
明