This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632:如何配置 CLKSRCSEL?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1315447/am2632-how-to-configure-clksrcsel

器件型号:AM2632
主题中讨论的其他器件:SysConfig

大家好、

我的客户如何配置 CLKSRCSEL? 没有在 SysConfig 中进行配置的设置。

此致、

丸井努田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有任何更新吗?

    此致、

    丸井努田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mari:

    请参阅 spruj42d.pdf 中的以下段落:

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ming:

    它们是否可以通过 syscfg 来更改 MCAN clk 源?

    此致、

    丸井努田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mari:

    MCAN 只能在80MHz 的时钟下工作、所以我认为您不能更改时钟源。 至少 syscfg 中不存在可用于更改时钟源的元素。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ming:

    TRM 中的4.19 MCAN 集成一章所示、他们是否应该能够通过多路复用器选择 CLK 源之一?

    此致、

    丸井努田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mari:

    可以。 可使用以下寄存器更改时钟源、但不能在 syscfg 中进行更改:

    在示例 mcan_loopback_interrupt_am263x-cc_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang 中、通过 Module_SetPeripheral_ClockSource_DPLL_CORE_HSDIV0_CLKOUT0  (模块频率)中生成的 SOC_moduleSetClockFrequency ()()将 MCAN1时钟源设置为80MHz。 但它是固定的。

    此致、