This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:MSPM0G3507

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1322697/mspm0g3507-mspm0g3507

器件型号:MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件: SysConfig

具有相移和死区时间的 PWM

尊敬的:

 

来自 MSPM0的具有死区(300ns)的 PWM。 频率85KHz/50%占空比。

可以在蓝色/绿色和黄色/PIN2信号之间生成相移、但尚不工作。 需要寻求 TI 帮助。

 

我添加了

    PWM_0_INST->COUNTERREGS.PL = 200;

   PWM_0_INST->COUNTERREGS.PWM|= CTR (1 << 24)

 

e2e.ti.com/.../timx_5F00_timer_5F00_mode_5F00_pwm_5F00_center_5F00_stop_5F00_LP_5F00_MSPM0G3507_5F00_nortos_5F00_ticlang.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Laurent:

    这里的输出 PWM 波形的目标是什么? 是生成两对未对齐的互补 PWM 信号吗?

    我添加了

        PWM_0_INST->COUNTERREGS.PL = 200;

       PWM_0_INST->COUNTERREGS.PWM|= CTR (1 << 24)

    [/报价]

    我看不到您共享的项目的主文件中添加的代码。 它似乎也在使用 TIMG0、相负载仅在 TIMA 实例中可用。

    CTRCTL。 还需要设置 PLEN 位才能使相负载模式正常工作。

    此致、
    布兰登·费舍尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:

    我的同事希望 在蓝色/绿色和黄色/PIN2信号之间生成相移。 请参见所附图片。

    我还将 主代码

    e2e.ti.com/.../5811.timx_5F00_timer_5F00_mode_5F00_pwm_5F00_center_5F00_stop_5F00_LP_5F00_MSPM0G3507_5F00_nortos_5F00_ticlang.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Laurent:

    如果您要生成如图所示的互补 PMW 对、TIMA0实例会自动支持该功能。

    在 SysConfig 中、启用互补 PWM 输出。

    使用 TIMA0、您可以生成4个互补输入对、每个对都具有独立的占空比。  

    此致、
    布兰登·费舍尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:

    谢谢、遗憾的是、这无法解决该问题。 我们不断搜索。