主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
您好!
我将 CCS 12.6与 Uniflash 工具8.5.0一起使用。
当我更改代码并通过 Uniflash 工具将应用程序下载到 QSPI 闪存时、结果未反映所做的更改。 您能告诉我何时可能会出现此问题吗?
此外、您能否使用 Uniflash 工具通过 JTAG 共享闪存下载过程?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
有关更多详细信息、请参阅: AM243x MCU+ SDK:EVM 设置(TI.com)
尊敬的 Nilabh:
使用 Uniflash 工具、在无引导模式下刷写 SBL 和应用程序文件、然后切换到 QSPI 引导模式以检查应用程序是否重新启动。
当我对应用程序进行小幅更改时、我发现应用程序应用程序应用程序图像未更新(我正在检查根据文件修改的时间)。 这可能就是为什么我在刷写软件时没有看到这些变化的原因吗?
如果是、如何确保每次进行更改时更新应用程序应用程序应用程序映像?
TIA!


您好、Sue、
您能否尝试使用刷写的串行 UART 引导模式:
...
您好、Gunjan、
我 根据建议使用了 SBL_QSPI.relese.tiimage、但这不起作用。 似乎问题在于每次编译后生成应用程序.appimage。 当我进行代码更改并在 CCS 中编译项目时、应用程序.appimage 不会得到更新。 它仅在我点击 CCS 中的"Debug"按钮时更新。
您能否告诉我如何在每次构建后更新.appimage、以便我可以使用 Uniflash 工具进行下载?
谢谢!