This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:Uniflash 工具问题

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1315488/am2634-uniflash-tool-question

器件型号:AM2634
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

我将 CCS 12.6与 Uniflash 工具8.5.0一起使用。
当我更改代码并通过 Uniflash 工具将应用程序下载到 QSPI 闪存时、结果未反映所做的更改。 您能告诉我何时可能会出现此问题吗?
此外、您能否使用 Uniflash 工具通过 JTAG 共享闪存下载过程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sue、

    请确保您的器件配置为 QSPI 引导模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关更多详细信息、请参阅: AM243x MCU+ SDK:EVM 设置(TI.com)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilabh:

    使用 Uniflash 工具、在无引导模式下刷写 SBL 和应用程序文件、然后切换到 QSPI 引导模式以检查应用程序是否重新启动。
    当我对应用程序进行小幅更改时、我发现应用程序应用程序应用程序图像未更新(我正在检查根据文件修改的时间)。 这可能就是为什么我在刷写软件时没有看到这些变化的原因吗?  
    如果是、如何确保每次进行更改时更新应用程序应用程序应用程序映像?

    TIA!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilabh:
    请您告诉我如何解决此问题、以跟进我之前的邮件。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sue、

    您能否尝试使用刷写的串行 UART 引导模式:

    https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM263X/latest/exports/docs/api_guide_am263x/TI_UNIFLASH_TOOL.html#:~:text=Serial%20(UART)%20Session

    ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也就是说、虽然我将检查无引导模式的刷写、但由于发生外部事件、我不在办公室、因此无法在电路板上试用。

    我将在下周一之前检查一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nilabh、您好、如果有任何更新、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sue、
    您是否能够在 Uniflash 的 JTAG 模式下的 SBL 映像中加载 SBL_QSPI.relese.tiimage 而不是 sbl_qspi.debug.tiimage。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gunjan、

    我  根据建议使用了 SBL_QSPI.relese.tiimage、但这不起作用。 似乎问题在于每次编译后生成应用程序.appimage。 当我进行代码更改并在 CCS 中编译项目时、应用程序.appimage 不会得到更新。 它仅在我点击 CCS 中的"Debug"按钮时更新。  

    您能否告诉我如何在每次构建后更新.appimage、以便我可以使用 Uniflash 工具进行下载?
    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    供参考。。

    。 我正在运行一个多核项目。 所有单独的核心.appimages 在每次编译后都会更新、但是、系统项目.appimage 在编译后不会更新、除非我按下"调试"按钮。 如何在每次编译后使 multioreImageGen 为系统工程运行?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gunjan、
    您对我的查询有任何更新吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sue、
    您能否尝试使用命令行代替 CCS 来构建工程。  
    此外、在使用工程 CCS 进行编译时、您是否检查了系统工程 appimage 的属性为"Last Modified"?
    系统工程 appimage 的属性中最后修改的参数是否也未得到更新?
    您检查的 appimage 是如何没有得到更新的?