This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:AM263x

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1322752/am2634-am263x

器件型号:AM2634
主题中讨论的其他器件:SysConfig

如何在 AM263x 中实现窗口看门狗。 MCU+SDK 仅将看门狗作为示例代码。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anandakrishnan:

    您只需修改 SysConfig 文件、即可设置数字 WDT 窗口大小并将其调整为100以外的值。

    此致、

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能指定该百分比表示什么吗? 窗口大小如何更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anandakrishnan:

    我们在 技术参考手册的13.5.1.4节"RTI 功能说明"中有很多与此相关的信息

    我认为 图13-272和 图13-273比我可以提供的任何书面解释更好地展示变化百分比意味着什么。

    请回顾此内容、并跟进您仍然存在的任何不确定因素。

    此致、

    拉尔夫·雅各比