请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM2634 主题中讨论的其他器件:SysConfig
如何在 AM263x 中实现窗口看门狗。 MCU+SDK 仅将看门狗作为示例代码。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Anandakrishnan:
我们在 技术参考手册的13.5.1.4节"RTI 功能说明"中有很多与此相关的信息。
我认为 图13-272和 图13-273比我可以提供的任何书面解释更好地展示变化百分比意味着什么。
请回顾此内容、并跟进您仍然存在的任何不确定因素。
此致、
拉尔夫·雅各比