This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1105:连接到目标时出错:(错误-614 @ 0x0)

Guru**** 2005520 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1322559/mspm0l1105-error-connecting-to-the-target-error--614-0x0

器件型号:MSPM0L1105
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好、先生/女士:

我们使用 TI LPAD (配合 MSPM0 32位 ARM)通过 SWD (连接引脚 SWDIO 和 SWCLK)进行编程、但使用某些 PCB (大概50%的概率)时、会出现以下消息。 显示该消息时、可以使用 BSL (MSPMO Bootloader GUI)完成编程。 这样做的原因是什么? 或者如何避免它。

  • 连接到目标时出错:(错误-614 @ 0x0)目标表示存在来自先前的 SWD 请求的错误条件。 清除错误条件、然后重试 SWD 请求。 (仿真软件包9.12.0.00150)

此致 Edward

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    您的下载代码似乎不是从0x0000开始。 在这种情况下,我已经解决了这个问题。

    尝试通过 Uniflash 从加载的 MCU 中读取存储器、然后  在报告显示后查看是否成功加载了问题。

    B.R.

    佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoey:

    谢谢你的答复,但我仍然有一些问题:

    1.为什么有些设备在没有编程的情况下也会出现这个问题?

    2. CCS IDE 环境中的不稳定性是否会导致这个问题?

    此致

    爱德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    出现这个问题的原因有很多、

    1.请确保硬件的稳定性。

    2.请确保你需要加载的软件代码是从0x0000开始并且有 main ()函数。   (__LW_AT__如果没有、可能会报告错误、但您可以像下载 SECONDARY_BSL 演示代码一样将其保留为单独状态)

    3.如果满足上述条件,则尝试降低 SWD 的速度。

    但对于 IDE 环境、它什么都没有。