主题中讨论的其他器件:AWR2243、
您好
我的客户正在考虑使用 AM273x 进行毫米波(约20GHz)数据处理。
我对 AM273x 性能规范有疑问吗?
问题1:
是否有使用 硬件加速器2.0的基准 FFT?
问题2:
如果在 C66x DSP、HWA2.0或 ARM cortex-R5F 中使用 FFT、是否有任何基准比较?
问题3:
我认为 EVM 是通过 LVDS 或 CSI 接收毫米波原始数据、我们是否可以通过 SPI 接口进行接收?
问题4:
如果将 AFE5401用作 RX AFE、有没有什么好的方法发送到 AM273x?
谢谢。
GR