This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2732:具有 AFE5401的雷达 FFT 基准

Guru**** 2952480 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR2243, AM2732

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1322104/am2732-radar-fft-benchmark-with-afe5401

器件型号:AM2732
主题中讨论的其他器件:AWR2243、

您好

我的客户正在考虑使用 AM273x 进行毫米波(约20GHz)数据处理。

我对 AM273x 性能规范有疑问吗?

问题1:  

是否有使用 硬件加速器2.0的基准 FFT?

问题2:  

如果在 C66x DSP、HWA2.0或 ARM cortex-R5F 中使用 FFT、是否有任何基准比较?

问题3:  

我认为 EVM 是通过 LVDS 或 CSI 接收毫米波原始数据、我们是否可以通过 SPI 接口进行接收?

问题4:  

如果将 AFE5401用作 RX AFE、有没有什么好的方法发送到 AM273x?

谢谢。

GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GR、

    请在下面找到我对您的问题的答复:

    1. 是否有使用 硬件加速器2.0的基准 FFT?
      1. 请找到随附的图像。

    2. 如果在 C66x DSP、HWA2.0或 ARM cortex-R5F 中使用 FFT、是否有任何基准比较?
      1. 我们没有进行3路基准测试比较。 但是、我们已经对这些内核中的每个内核的计算进行了基准测试。 对于 HWA、您可以参考上面的图。 对于 c66x DSP、您可以参考已优化 FFT 实现的 DSP LIB 中的文档。 这可以在最新的毫米波 MCU 和 SDK 中获得。
    3. 我认为 EVM 会 通过 LVDS 或 CSI 接收毫米波原始数据、我们可以 通过 SPI 接口接收吗?
      1. 请查看指定了 AWR2243上所有可用数据接口的数据表。


    4. 如果将 AFE5401用作 RX AFE、有没有什么好的方法发送到 AM273x?
      1. 如果您没有任何问题1-3、我将重新分配给正确的团队对此进行评论。

    此致、

    考希克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaushik:

    感谢您的信息、

    是否有使用 硬件加速器2.0的性能指标评测 FFT?
    1. 请找到随附的图像。
    [/报价]

    在哪里可以找到此表? 内容、该怎么办?

    我认为 AM2732 DSP 系统在450MHz 模式下运行、但我认为您的图片是在300MHz 模式下运行的。

    如果 FFT 在 C66x DSP、HWA2.0或 ARM cortex-R5F 中使用、是否有任何比较基准?
    1. 我们没有进行3路基准测试比较。 但是、我们已经对这些内核中的每个内核的计算进行了基准测试。 对于 HWA、您可以参考上面的图。 对于 c66x DSP、您可以参考已优化 FFT 实现的 DSP LIB 中的文档。 这可以在最新的毫米波 MCU 和 SDK 中获得。
    [/报价]

    我检查了毫米波 MCU+SDK。

    您是说 C66x DSP 上有 FFT 示例吗?

    是否有任何测试报告(以及本演示 FFT 需要多少个 CPU 周期)?  

    我是否必须在 EVM 上移动演示并对其进行测量?

    --

    R5F 上有任何 FFT 信息吗?

    如果将 AFE5401用作 RX AFE,有没有什么好的方法可以发送至 AM273x?
    1. 如果您没有任何问题1-3、我将重新分配给正确的团队对此进行评论。
    [/报价]

    谢谢、但我在 上面有一些问题。

    此致、

    GR

    [/quote]
    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GR、

    请在下面找到我的回答:

    1. 可以在 TRM 中找到它、 第6.4.5.1.5节核心计算单元–FFT 量化和速度性能。  您也是正确的;HWA 时钟速度 400MHz 而不是如 AM273x 器件图表中所示的300MHz 或450 MHz。 这张屏幕截图是针对在另一个器件中调整的 HWA 2.0、时钟不同、但就周期而言、这两种情况下的屏幕截图是相同的。 对于任何混淆表示歉意。
    2. 请参阅以下链接、它提供了 c66x DSP 库函数的报告。
      测试报告- DSPLIB 3.4.0.0 C66x
      为了避免进一步产生混淆、DSP 库是作为毫米波 MCU + SDK 包的一部分提供的 (此处链接)、 其中还包含 AM273x + AWR2243的演示。
      演示中没有关于基于 c66x 的 FFT 的显式数字、因为它们全部在 HWA 中完成、可以通过参考1根据 IT ParamSet 的编程轻松计算。
      关于 R5f、目前没有可用的 FFT 相关数字、因为没有预期的在 R5f 上运行 FFT 等算法的用例。
    3. 此处没有其他问题。
    4. 如果1和2清晰、则需要重新分配给正确的专家以进一步评论。

    此致、

    考希克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaushik:

    感谢您的信息。

    FFT。

    如果1和2不明确,则需要重新分配给正确的专家以进一步评论。

    我可以从 正确的出口获得建议吗?

    此致、

    GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GR、

    感谢您确认您的问题已得到解决。 我将在合适的专家中循环对问题4作进一步评论。 请允许我们在2天内与您联系。

    此致、

    考希克