This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:ADC 微控制器 TMS570LS4357

Guru**** 3007080 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1317645/tms570lc4357-adc-microcontroller-tms570ls4357

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:AMC1200

尊敬的先生, 在我们的 项目中    ,从压力传感器输出  给  IC LTC1992CMS8#PBF 然后 从 IC  再到另一个 IC AMC1200BDWVR,然后   输出这个 IC  给 微控制器 TMS570LS4357。  我有一个 疑问先生, LTC1992CMS8#PBF   从 这个 IC 输入 -IN 和+IN 被 赋予   电压形式,如果    它的电压的意思,从传感器我们得到电流输出   ,它将如何工作,请  解释 这 两种 IC 输入和 输出 形式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 只需要  关于 什么输入 将来到 IC 的信息 ,会传感器 我们可以  直接连接 到  IC   LTC1992CMS8#PB   或者 、我们 也可以进行任何更改、从压力传感器  

    谢谢你,先生  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 先生,     我所问的问题值得更新  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     先生, 没有答复  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeev、

    您能否分享您的连接图以便更好地了解您的连接。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../CIRCUIT.docx   这个 IC 什么我们正在使用 SIR , 从 压力传感器得到 的输出 转换 为电压 ,并给出了这个 IC .  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这 两个 IC 从文本仪器仅 SIR ,根据我的假设读了 IC 的数据表后 ,第一个 IC 将采取 输入 5V,给2.5V , 然后第二个 IC 采取250MILLI 伏 和 给输出为-/+ 2V。 这是不是正确的先生?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SIR  任何更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeev、

    我将研究 LTC1922和 AMC1200的数据表、然后在今天晚些时候提供注释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 甚至我研究了数据表 从 IC LTC1922  我们提供 vs 作为3.3V ,  它将提供什么输出 ,在 数据表 5V 到0v ,在这种情况下 输入第二 IC AMC1200 是采取 250mV ,如何 SIR ,  在我们的电路中 ,我们连接 一个 100欧姆电阻器和一个100   pf 并联电容器,在两个 IC 之间,  只有 你清除 Sir 足够我请先生  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeev、

    TMS570LC43x 具有两个内置的单端输入 ADC 模块。 AMC1200的输出为隔离式差分输出。 请在 AMC1200和 TMS570LC43x 器件之间添加一个差分到单端放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生

            我不应该在 AMC1200和控制器之间向信号   端放大器添加差分信号,而应该移除信号端 到  差分放大器的 IC LTC1922。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们 有 输入 印刷电路板 卡  它作为96引脚连接器  ,其中输入被提供24V , 从传感器 任何输出来我们需要转换 成24伏并提供给 连接器,然后只有这个 IC 连接电路。 这是假设,它正确的先生  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么 是 没有答复的先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好,先生,我会照顾,而编码,如果我有任何 疑问,我会问 u 先生.

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeev、

     LTC1992和 AMC1200用于放大模拟输入信号并为 MCU 生成差分信号。 您可以将 LRC1992配置为为为 MCU 输出单端信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SIR  :从 压力 值到当前值输出公式为  :压力=((I-Imin)/(Imax-Imin))(Pmax-Pmin)+Pmin。  最大 压力 为10 Bar iam,这是很好的 SIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeev、

    您说过压力传感器的输出是电流。 ADC 仅测量电压。 您需要首先将电流转换为电压。 您可以使用 LTC 的单端。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../analogue.pdf    

    尊敬的 先生, 我的模拟 电路 使用 压力传感器       ,     该传感器提供4mA 至20mA 的输出,   如果 我提供该电路的  工作原理 和 模拟 信号(电压),则传感器输出连接至该电路存在一个疑问。  从  电路的起点到电路的末端 AN4和 AN5  直接 连接  到 微控制器, 为 混淆 ,交流  电源从传感器通过 电路从 微控制器的 模拟通道  引脚供电  微控制器。 请 稍后回复先生,我会等待您的  回复。

    谢谢!

    耶瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

        由于 该  项目 是 结构、  请快速响应、请帮助我们    向前推进  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     先生,没有答复  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 R2=150欧姆,电阻 R2的电压范围为150*4=600mV 和20mA =3V。  LTC1992可配置为 电压跟随器(具有单位增益的运算放大器)。 LTC1992也可用于单端输入。

    您的压力传感器是否具有差动输出或单端输出?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    单端输出、  产生 模拟信号、如从 4mA 到 20 mA 的电流   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     先生  ,没有回答, 他们 有什么错吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 先生/女士 ,           我询问是否向我 已 发送的电路提供4mA 至20mA 的压力传感器  输出,随着电流输出, 一些 短路电 压  将   流向  给定的         电路  ,什么是电路输出端,什么可能 出现 在 AN4 和 AN5    模拟引脚 , 这 就足够了,先生。

    谢谢!   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeev、

    我不太明白您的问题。 压力传感器的输出是电流、而不是电压、但 ADC 仅对电压进行采样。 您必须使用分流电阻器 (我在上一条消息中添加了图)或跨阻运算放大器(下面的文章)将电流转换为电压。  

    https://www.digikey.com/en/articles/how-to-design-stable-transimpedance-amplifiers-automotive-medical-systems

    如果压力传感器输出单端、为什么要使用差分电路来放大该单端电流信号? 如何将 MCU 的电流转换为电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好 这个 电路  不是 让我 先生,我的高权威 是做的     ,即使我有同样的怀疑,没有   电流转换电压,如何可能. 所以 只 问这个 疑问,它 很好, 主席先生  ,谢谢你    的帮助  和支持。  ADC 转换  上一页我们 讨论的 代码只有我会,如果  有 我会 u 先生,谢谢你的支持

    谢谢!