主题中讨论的其他器件:AMC1200
尊敬的先生, 在我们的 项目中 ,从压力传感器输出 给 IC LTC1992CMS8#PBF 然后 从 IC 再到另一个 IC AMC1200BDWVR,然后 输出这个 IC 给 微控制器 TMS570LS4357。 我有一个 疑问先生, LTC1992CMS8#PBF 从 这个 IC 输入 -IN 和+IN 被 赋予 电压形式,如果 它的电压的意思,从传感器我们得到电流输出 ,它将如何工作,请 解释 这 两种 IC 输入和 输出 形式
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的先生, 在我们的 项目中 ,从压力传感器输出 给 IC LTC1992CMS8#PBF 然后 从 IC 再到另一个 IC AMC1200BDWVR,然后 输出这个 IC 给 微控制器 TMS570LS4357。 我有一个 疑问先生, LTC1992CMS8#PBF 从 这个 IC 输入 -IN 和+IN 被 赋予 电压形式,如果 它的电压的意思,从传感器我们得到电流输出 ,它将如何工作,请 解释 这 两种 IC 输入和 输出 形式
e2e.ti.com/.../CIRCUIT.docx 这个 IC 什么我们正在使用 SIR , 从 压力传感器得到 的输出 转换 为电压 ,并给出了这个 IC .
尊敬的 先生, 我的模拟 电路 使用 压力传感器 , 该传感器提供4mA 至20mA 的输出, 如果 我提供该电路的 工作原理 和 模拟 信号(电压),则传感器输出连接至该电路存在一个疑问。 从 电路的起点到电路的末端 AN4和 AN5 直接 连接 到 微控制器, 为 混淆 ,交流 电源从传感器通过 电路从 微控制器的 模拟通道 引脚供电 微控制器。 请 稍后回复先生,我会等待您的 回复。
谢谢!
耶瓦
您好、Jeev、
我不太明白您的问题。 压力传感器的输出是电流、而不是电压、但 ADC 仅对电压进行采样。 您必须使用分流电阻器 (我在上一条消息中添加了图)或跨阻运算放大器(下面的文章)将电流转换为电压。
如果压力传感器输出单端、为什么要使用差分电路来放大该单端电流信号? 如何将 MCU 的电流转换为电压?