This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD263:无连接至目标

Guru**** 2511465 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1320926/tmdscncd263-no-connection-to-target

器件型号:TMDSCNCD263

我有  TMDSCNCD263 controlCARD、CCS v12在 Linux 中、我今天尝试下载二进制文件时、发现有 XDS110驱动程序的更新、我输入了是。 它恢复后、无法将 o 连接到目标。

是否可以重新连接到板 以重新加载或恢复到以前的版本、以便我可以连接到卡。

谢谢

延民

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yanmin 您好!

    请浏览此页面:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__ALFqIj4dX6S.TZRERoSphA__xdsdebugprobes__FUz-xrs__LATEST

    当您跑步时 xdsdfu -e 您看到了什么结果?

    您使用的确切 CCS 版本是什么?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我关闭了所有的电源,包括 Linux,重新启动,热镜像现在略有不同.

    连接到目标时出错:
    (错误-1170 @ 0x0)
    无法访问 DAP。 复位器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板执行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。
    (仿真软件包9.13.0.00201)

    ----------------

    CCS 版本:12.5.0.00007  

    xdsdfu 结果为:

    YH@tower:/opt$./ti/ccs1250/ccs/ccs_base/common/uscif/xds110/xdsdfu -e

    USB 设备固件升级实用程序
    版权所有(c) 2008-2019德州仪器(TI)公司。 保留所有权利。

    正在扫描支持的 XDS110器件的 USB 总线...


    <<<设备0 >>>

    VID:0x0451 PID:0xbeF3
    器件名称:采用 CMSIS-DAP 嵌入的 XDS110
    版本:3.0.0.26
    制造商:Texas Instruments
    序列号:S26A0375
    Mode:Runtime (运行时间)
    配置:标准

    找到1个器件。

    ----------------

    仍然无法连接。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    <<<设备0 >>>

    VID:0x0451 PID:0xbeF3
    器件名称:采用 CMSIS-DAP 嵌入的 XDS110
    版本:3.0.0.26
    制造商:Texas Instruments
    序列号:S26A0375
    Mode:Runtime (运行时间)
    配置:标准

    找到1个器件。

    [/报价]

    这里看起来不错、

    您能尝试运行 JTAG 连接测试并提供结果吗? 他们可以复制并粘贴到可以附加到此主题的文件中。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AMCrhRy9n80ZsUrBFVdo1Q__ccs_devtools__FUz-xrs__LATEST

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 cc13xx_cc26xx_2pin_cJTAG_XDS110运行了该板的测试

    它与视频略有不同。 但 ir 和 dr 测试成功。

    日志文件(无法连接文件,所以粘贴在这里:

    START:Texas Instruments XDS110 USB Debug Probe_0]

    执行命令:

    %CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatfilename%-RV -o -S 完整性

    [结果]


    -------- [打印主板配置路径名}-->--------------------

    /home/yh/.ti/ccs1250/0/1/BrdDat/testBoard.dat

    -------- [打印复位命令软件日志文件]----------

    此实用程序已选择100/110/510类产品。
    该实用程序将加载适配器"libjioxds110.SO"。
    库构建日期为"STEP 6 2023"。
    库构建时间为"09:54:42"。
    库软件包版本为"9.13.0.00201"。
    库组件版本为'35.35.35.5.0'。
    控制器不使用可编程 FPGA。
    控制器的版本号为"5"(0x00000005)。
    控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
    此实用程序将尝试重置控制器。
    此实用程序已成功重置控制器。

    -------- [打印重设命令硬件日志文件]----------

    通过切换 JTAG TRST 信号可重置扫描路径。
    控制器是具有 USB 接口的 XDS110。
    从控制器到目标的链路是直接的(无电缆)。
    该软件针对 XDS110功能进行了配置。
    控制器无法监控 EMU[0]引脚上的值。
    控制器无法监测 EMU[1]引脚上的值。
    控制器无法控制输出引脚上的时序。
    控制器无法控制输入引脚上的时序。
    扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。

    -------- [在 JTAG IR 上执行完整性扫描测试}-->--------

    此测试将使用64个32位字的块。
    此测试将只应用一次。

    使用0xFFFFFFFF 执行测试。
    扫描测试:1、跳过:0、失败:0
    使用0x00000000进行测试。
    扫描测试:2、跳过:0、失败:0
    使用0xFE03E0E2进行测试。
    扫描测试:3、跳过:0、失败:0
    使用0x01FC1F1D 进行测试。
    扫描测试:4、跳过:0、失败:0
    使用0x5533CCAA 进行测试。
    扫描测试:5、跳过:0、失败:0
    使用0xAACC3355进行测试。
    扫描测试:6、跳过:0、失败:0
    所有值均已正确扫描。

    JTAG IR 完整性扫描测试已成功。

    -------- [在 JTAG DR 上执行完整性扫描测试-------------------------------------------------------

    此测试将使用64个32位字的块。
    此测试将只应用一次。

    使用0xFFFFFFFF 执行测试。
    扫描测试:1、跳过:0、失败:0
    使用0x00000000进行测试。
    扫描测试:2、跳过:0、失败:0
    使用0xFE03E0E2进行测试。
    扫描测试:3、跳过:0、失败:0
    使用0x01FC1F1D 进行测试。
    扫描测试:4、跳过:0、失败:0
    使用0x5533CCAA 进行测试。
    扫描测试:5、跳过:0、失败:0
    使用0xAACC3355进行测试。
    扫描测试:6、跳过:0、失败:0
    所有值均已正确扫描。

    JTAG DR 完整性扫描测试已成功。

    [结束:Texas Instruments XDS110 USB Debug Probe_0]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 低电平 JTAG 连接实际上良好。

    以下文档中记录了1170 DAP 问题(请参阅"Cannot access the DAP"(无法访问 DAP)部分):

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__ANoamrIZPWD2-6T-NDDWGg__ccs_devtools__FUz-xrs__LATEST

    一个潜在的问题可能是目标板未正确配置/初始化。 查看 SDK 用户指南:

    https://dev.ti.com/tirex/content/mcu_plus_sdk_am263x_09_01_00_41/docs/api_guide_am263x/EVM_SETUP_PAGE.html