This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HIRES 监视器上的 SmartRF Flash Programmer 1接口

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2500, CC2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1310012/smartrf-flash-programmer-1-interface-on-hires-monitor

主题中讨论的其他器件:CC2500CC2400

您好!

我曾尝试在具有3840x2400显示分辨率的戴尔笔记本电脑上使用 Flas 编程器1、界面如下所示:

是否有办法让它看起来像它在 CCdebugger 的用户指南:

顺便说一下:按照《使用 SmartRF Studio 7的指南》中所述更新固件的方法、也无法通过双击列表中的已连接设备(8.1. 第14页)。 它不是"让 SmartRF Studio 完成其余工作"、而是指出:未连接射频器件...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    什么器件(CC2400、CC2500...) 您目前正在合作吗?

    我认为由于 Windows 缩放设置、界面看起来很奇怪、请查看以下链接: https://superuser.com/questions/1190895/is-it-possible-to-scale-specific-apps-on-windows-10

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经尝试过 Windows 设置、但未解决问题。  
    我使用2531

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我很惊讶它不适合你,我尝试了一个4K 屏幕,它解决了问题。

    请看一下屏幕截图。

    100%调节:

    300%调节:

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我还找到了一个替代解决方案。

    您可以根据每个程序更改 DPI 设置。

    如果您右键单击闪存编程器的快捷方式、则可以在其中更改设置:

    并使用系统增强型 DPI 缩放设置。

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Arthur、"系统(增强型)"部分干得好。