This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我曾尝试在具有3840x2400显示分辨率的戴尔笔记本电脑上使用 Flas 编程器1、界面如下所示:
是否有办法让它看起来像它在 CCdebugger 的用户指南:
顺便说一下:按照《使用 SmartRF Studio 7的指南》中所述更新固件的方法、也无法通过双击列表中的已连接设备(8.1. 第14页)。 它不是"让 SmartRF Studio 完成其余工作"、而是指出:未连接射频器件...
您好、Tom、
什么器件(CC2400、CC2500...) 您目前正在合作吗?
我认为由于 Windows 缩放设置、界面看起来很奇怪、请查看以下链接: https://superuser.com/questions/1190895/is-it-possible-to-scale-specific-apps-on-windows-10
此致、
亚瑟
感谢 Arthur、"系统(增强型)"部分干得好。