主题中讨论的其他器件:AM2431、 AM2634、
您好!
我 希望能够使用 IEEE TSN 或 IEEE 1588标准对两个器件的时钟进行同步、并且抖动小于100纳秒。 我看到 AM243x 系列的 MCU 支持 TSN、但我对这些微控制器在1Gbps 速度下的速度感到担忧。
AM2434是否 足够快、能够在1Gbps 以太网速度下实现小于100ns 的抖动? 那么 AM2431或2432又如何?
我还发现、TI 的许多 Sitara MPU 都支持 TSN、并且比 MCU 的同类产品快得多。 展示的是 AM652x 和 AM641x MPU。 由于 AM243x MCU 降低了复杂性(利用 TI-Clang 和 CCS 与 Linux 相比)并且缩小了 FCCSP (ALX)封装尺寸(293引脚)、因此我有兴趣将 MCU 应用于 MPU。
对于我的应用要求:千兆位以太网(1000Mbps)速度和抖动低于100ns 的 TSN 同步、您建议使用什么方法? 是哪个 MCU 还是 MPU? 或者有没有人有不同的建议? 请注意、尺寸越小、成本越低越好。 对于处理器/控制器、我的唯一其他要求是几个 SPI 和 UART 端口。 我不需要 PCIe 等。 我将使用外部1000BaseT1 PHY 转换为所需的 MDI。