This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2732-Q1:AM2732能否输出150MHz 或200MHz 的时钟频率?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2732

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1318425/am2732-q1-can-am2732-output-clock-frequencies-of-150mhz-or-200mhz

器件型号:AM2732-Q1
主题中讨论的其他器件:AM2732

AM2732可以输出150MHz 或200MHz 的时钟频率吗?

我需要使用 AM2732为外部器件的高速并行接口提供参考时钟。 我注意到 AM2732确实有一些时钟输出引脚。 这些时钟输出的频率范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    很抱歉耽误你的时间。

    AM273的 PAD_DF (焊球编号 J1)可路由至具有 MCU_CLKOUT。 该 PAD_DF 连接到 TMDS273GPEVM 上的连接器 J7引脚4。

    要将200MHz 路由到该 PAD_DF (焊球编号 J1)、请配置以下寄存器。

    • 要对 Pinmux PAD_DF 至 MCU_CLKOUT、请将 0x020C014C 设置为0x06。
    • 要为 MCU_CLKOUT 选择源时钟作为200MHz (来自 400MHz 的 DPLL_CORE_HSDIV0_CLKOUT2应进行2分频、从而生成200MHz 时钟)。 首先、请将 地址为0x0214001C 的 MCUCLKOUT_CLK_SRC_SEL 寄存器设置为0x222。
    • 接下来、请将0x222写入地址为0x02140048的 MCUCLKOUT_DIV_VAL 寄存器
    • 若要取消门控时钟、请将地址为0x02140088的 MCUCLKOUT_CLK_GATE 寄存器设置为0x0。

                                

    AM273的 PAD_BA (焊球编号 F1)可路由为具有 OBS_CLKOUT。 要将150MHz 路由到此 PAD_BA (焊球编号 F1)、请配置以下寄存器。

    • 要将 Pinmux PAD_BA 更 改为 OBS_CLKOUT、请将0x020C0068设置为0x02。
    • 要为 OBS_CLKOUT 选择源时钟作为150MHz (来自 450MHz 的 DPLL_DSP_HSDIV0_CLKOUT1应进行3分频、以便生成150MHz 时钟)。 首先、请将 地址为0x02140024的 OBSCLKOUT_CLK_SRC_SEL 寄存器设置为0x222。
    • 接下来、请将0x333写入地址为0x02140050的 OBSCLKOUT_DIV_VAL 寄存器
    • 若要取消选通时钟、请将 OBSCLKOUT_CLK_GATE 寄存器的地址设置为0x02140090至0x0。

                                   

    频率范围如下图所示。

                                   

    此致、

    N·普利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒的回答,非常感谢