Other Parts Discussed in Thread: AM2732
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM2732-Q1 主题中讨论的其他器件:AM2732
AM2732可以输出150MHz 或200MHz 的时钟频率吗?
我需要使用 AM2732为外部器件的高速并行接口提供参考时钟。 我注意到 AM2732确实有一些时钟输出引脚。 这些时钟输出的频率范围是多少?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Simon、
很抱歉耽误你的时间。
AM273的 PAD_DF (焊球编号 J1)可路由至具有 MCU_CLKOUT。 该 PAD_DF 连接到 TMDS273GPEVM 上的连接器 J7引脚4。
要将200MHz 路由到该 PAD_DF (焊球编号 J1)、请配置以下寄存器。

AM273的 PAD_BA (焊球编号 F1)可路由为具有 OBS_CLKOUT。 要将150MHz 路由到此 PAD_BA (焊球编号 F1)、请配置以下寄存器。

频率范围如下图所示。

此致、
N·普利