This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:RTI 中断触发

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1317051/am263p4-rti-interrupt-trigger

器件型号:AM263P4
主题中讨论的其他器件:SysConfig

您好!

我使用的是示例项目  mcu_plus_sdk_am263px_09_01_00_20\examples\drivers\rti\rti_leed_blink\am263px-cc_r5fss0-0_nortos、  如果我配置了 RTI1、RTI2和 RTI3计数器正在运行、产生中断并且 LED 闪烁。

对于 RTI4、RTI5、RTI6和 RTI7计数器正在运行、但不生成中断且 LED 不闪烁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ***更新***

    我认为这是 RTI4到 RTI7没有 产生中断的根本原因。

     

    生成的代码错误  

    实际整型数值为219

    但在生成的代码112中  




    如何在构建时通过低音代码生成。 要手动编辑配置文件并检查?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudhakar、

    我能够验证我们用于 AM263P 的 SysConfig 数据是否出现了此问题。 我将与我们的一位 SysConfig 专家讨论如何解决此问题、我们可能需要为您提供一个更新后的文件、该文件具有中断的正确映射。

    此致、

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudhakar、

    我本来希望通过更新一些映射来解决这个问题、但实际的代码生成过程在 SysConfig 过程中会更加深入地实现自动执行、我们的软件团队将需要对此进行审查和修改。

    我将询问可以同时提供什么样的补丁或权变措施、但短期内、直到我们有可用的补丁或权变措施、您将无法通过 SysConfig 访问 RTI4-7上的中断。

    我仔细查看了生成的源、想知道您是否可以只做一个或两个寄存器写入来解析它、但错误定义的中断位置被用作 HWI 参数的构建参数、因此、不更改 HWI 可能只是更改设置而已。 构造会导致系统错误并使程序崩溃。

    此致、

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ralph 您好!

    目前、临时解决方法很好。 请告诉我什么时候可用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sudhakar:

    会的,我们的一些专家明天休假,但将在星期一审查.

    此致、

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sudhakar:

    请找到此问题的补丁。 同样的问题也适用于时钟、计时器、RTI 模块和所有补丁修复程序。

    1)  在 SDK 中替换以下文件-

    "source/drivers/.meta/RTI/RTI/RTI_am263px.syscfg.js" soc

    "source/kernel/.meta/dpl/clock_am263px.syscfg.js"

    "source/kernel/.meta/dpl/timer_am263px.syscfg.js"

    如果您需要任何进一步的帮助、请告诉我。

    此致、

    阿什温

    e2e.ti.com/.../AM263P_5F00_RTI_5F00_Fix.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashwin:

    谢谢你。