主题中讨论的其他器件:SysConfig
您好!
我使用的是示例项目 mcu_plus_sdk_am263px_09_01_00_20\examples\drivers\rti\rti_leed_blink\am263px-cc_r5fss0-0_nortos、 如果我配置了 RTI1、RTI2和 RTI3计数器正在运行、产生中断并且 LED 闪烁。
对于 RTI4、RTI5、RTI6和 RTI7计数器正在运行、但不生成中断且 LED 不闪烁。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我使用的是示例项目 mcu_plus_sdk_am263px_09_01_00_20\examples\drivers\rti\rti_leed_blink\am263px-cc_r5fss0-0_nortos、 如果我配置了 RTI1、RTI2和 RTI3计数器正在运行、产生中断并且 LED 闪烁。
对于 RTI4、RTI5、RTI6和 RTI7计数器正在运行、但不生成中断且 LED 不闪烁。
您好、Sudhakar、
我本来希望通过更新一些映射来解决这个问题、但实际的代码生成过程在 SysConfig 过程中会更加深入地实现自动执行、我们的软件团队将需要对此进行审查和修改。
我将询问可以同时提供什么样的补丁或权变措施、但短期内、直到我们有可用的补丁或权变措施、您将无法通过 SysConfig 访问 RTI4-7上的中断。
我仔细查看了生成的源、想知道您是否可以只做一个或两个寄存器写入来解析它、但错误定义的中断位置被用作 HWI 参数的构建参数、因此、不更改 HWI 可能只是更改设置而已。 构造会导致系统错误并使程序崩溃。
此致、
拉尔夫·雅各比
尊敬的 Sudhakar:
请找到此问题的补丁。 同样的问题也适用于时钟、计时器、RTI 模块和所有补丁修复程序。
1) 在 SDK 中替换以下文件-
"source/drivers/.meta/RTI/RTI/RTI_am263px.syscfg.js" soc
"source/kernel/.meta/dpl/clock_am263px.syscfg.js"
"source/kernel/.meta/dpl/timer_am263px.syscfg.js"
如果您需要任何进一步的帮助、请告诉我。
此致、
阿什温