请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C1231D5PZ 您好
以下是否存在问题?
我们使用2、5V 作为 VREFA+、而 VDDA 为3、3V。
数据表中似乎显示 VREFA+的最小值为2、4、典型值为 VDDA (最小值为2、97V)。
在 driverlib 代码(TivaWare_C_Series-2.2.0.295)中、driverlib/adc.c、 ADCReferenceSet 具有如下注释:
If \b ADC_REF_EXT_3V is chosen, then//! a 3V reference must be supplied to the AVREF pin.请对此提供任何建议。
我在原理图的下面添加了、使 VDDA 和 VREFA 更加清晰。
我在原理图的下面添加了、使 VDDA 和 VREFA 更加清晰。