This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1231D5PZ:VREFA 不是3V3

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1318874/tm4c1231d5pz-vrefa-is-not-3v3

器件型号:TM4C1231D5PZ

您好

以下是否存在问题?
我们使用2、5V 作为 VREFA+、而 VDDA 为3、3V。

数据表中似乎显示 VREFA+的最小值为2、4、典型值为 VDDA (最小值为2、97V)。

在 driverlib 代码(TivaWare_C_Series-2.2.0.295)中、driverlib/adc.c、 ADCReferenceSet 具有如下注释:  

If \b ADC_REF_EXT_3V is chosen, then
//! a 3V reference must be supplied to the AVREF pin.
请对此提供任何建议。
我在原理图的下面添加了、使 VDDA 和 VREFA 更加清晰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您的 VREF+高于数据表中指定的最小值、因此您没有问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Charles

    感谢您的快速回复。

    因此我们可以忽略有关 driverlib 的文档(必须向 AVREF 引脚提供3V 基准)?

    谢谢:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。 driverlib 文档假定一个外部 verf+、即 NOM 3V。 并未深入研究数据表中指定的实际电气限值。