This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:写入非易失性存储器的 OSPI/QSPI 吞吐量

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS64EVM, AM2431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1317475/am2431-ospi-qspi-throughput-of-writing-non-volatile-memory

器件型号:AM2431
主题中讨论的其他器件:TMDS64EVM

您好!

是否有 OSPI/QSPI 写入吞吐量的基准数据?

我的客户希望使用 OSPI/QSPI 非易失性存储器。 在其系统中、1MB 到存储器的写入操作必须在中断触发后的100ms 内完成。 这是可能的吗?

谢谢。此致、
秀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hideaki:

    我们有一个应用手册、其中包含了器件的基准测试信息: Sitara AM64x/AM243x 基准测试 sCortex-R5存储器访问延迟(修订版 B)(TI.com)

    不过、我们仅对读取延迟进行基准测试、我不确定在此类文档中、吞吐量是否正常是 PEC:

    我会联系更多专家对此发表评论、

    此致!

    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不是 TI、但我们研究了类似的东西。

    它在很大程度上取决于非易失性存储器的技术。

    QSPI/OSPI 接口本身可以轻松实现这一点(~100ms 内1 MB <=>10Mb/s 仅需要@ 10 MHz ~8位或@ 20 MHz 4位)、但 NOR 闪存(如 TMDS64EVM 上所示)的速度太慢、无法满足此要求:

     来自 EVM 的 S28HS512T 通常需要570个-680 µs (取决于扇区大小)来写入512字节页。 1 MB 为2048 x 512字节的页、因此为1.15s - 1.4s。 最坏情况下的值是该值的3倍。 这是命令、寻址和数据传输的开销、但由于接口比写入速度快得多、因此通常可以忽略不计。

    他们必须使用其他存储器技术、如 FRAM 或 MRAM。 通常、它们能够以 -200 MHz x 4-8x 位的完整 QSPI/OSPI 接口速度进行写入。 当然、这会以更高的成本和更小的容量来实现。

    我们已经成功完成了运行 Linux 和 FRAM 的 AM64x 的类似操作。 该驱动器需要一些增强功能、因为它可以定制为读取速度快、而不是写入速度快、但这不是什么大问题。 不确定 MCU+ SDK 驱动程序的当前状态。

    AM24x 硬件以及合适的存储器器件可以实现这种吞吐量。

    此致、

    多米尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominic:

     来自 EVM 的 S28HS512T 通常需要570个-680 µs (取决于扇区大小)才能写入512字节的页。 1 MB 为2048 x 512字节的页、因此为1.15s - 1.4s。 最坏情况下的值是该值的3倍。 这是命令、寻址和数据传输的额外开销、但通常可以忽略不计、因为接口比写入速度快得多。

    TMDS64EVM 或 AM243x 背景下的该数据。

    在其系统中,必须在中断触发后的100ms 内完成对内存的1MB 写入操作。

    您是否希望我们基于 AM243x 或 TMDS64EVM 检查这种可能性?

    此致、

    瓦伊布哈夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vaibhav、

    很抱歉耽误你的时间。 这不是我的要求、我只是想帮助我们分享基于 AM64x 的体验。

    Hideaki 询问在 AM2431上的写入吞吐量基准测试数据。

    此致、

    多米尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hideaki:

    我相信您已经浏览过: 基准

    如果上述链路不够,我是否应该根据 AM243x 中的写操作来测量吞吐量?

    或者我应该使用 AM64x 进行计算。

    此致、

    瓦伊布哈夫