This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1105:最小尺寸的外部电路

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1318168/mspm0l1105-external-circuitry-for-smallest-size

器件型号:MSPM0L1105

团队、

我的客户需要非常小的解决方案尺寸。 他们对 应用手册„MSPM0 L 系列 MCU 硬件开发指南"(SLAAE75A)中显示的电路有一些疑问、并且他们可能会减小尺寸:

  1. VDD 处的10uF 电容器可以降至最小值多少?
  2. 能否仅使用一个电容器而不使用 VDD 上的两个电容器?
  3. 对于 STM 控制器、可以将 NRST 引脚配置为 GPIO。 这样就消除了 NRST 上的电阻器和电容器。
    借助 TI 的 μ µCs 也能实现这一点吗?
  4. 可以选择100kOhm 来提高内部谐振器的精度、对吗?
  5. 您能否购买 TI 编程 µCs? 我们设定计划和 TI 计划并交付给 EMS。
    每 µC 的成本是多少?

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Franziskus:

    1.绝对最小值为4.7uF;但需要注意的是、客户应在其应用的所有预期条件下验证性能。

    2.较大的电容(10uF)是"储能电容",它在峰值电流运行期间向 MCU 提供大电流,被视为必需元件。  较小的0.1uF 用于滤除潜在的高频噪声。  这可以被视为"可选"、但同样、如果没有该0.1uF 电容、客户应在其应用的所有预期条件下验证性能。

    3.是的,部分。  NRST 引脚可以通过应用重新配置为 GPIO、但在应用代码从 NRST 更改为 GPIO 之前、在 POR 时、需要通过拉高 NRST 引脚电平使 MCU 脱离复位状态、例如使用上拉电阻器。  总之、如果将 NRST 更改为 GPIO 输入或输出、则仍然必须有上拉电阻器。

    4.是的。 根据所需的系统精度、您可能不需要它。   有关不同规格、请查看数据表中的第7.9.1节。

    5.关于预编程,我需要检查一下。  我的理解是、如果直接从 TI 购买、我不相信、但如果通过经销商购买、我认为是。  我再确认一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复 Dennis!