This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632:对于 MPU 防火墙设置、应遵循哪个文档?

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1315439/am2632-which-document-to-follow-for-mpu-firewall-settings

器件型号:AM2632

大家好、

我的客户询问了 MPU 防火墙设置。

MCU+ SDK (Ver.09.00.00)和 AM263x 安全硬件附录(SPRUJ41)似乎说出了不同的内容。 他们应该遵循哪些原则?

来自 SDK:

  • 无关于 L2OCRAM_BANK0_SLV 的指示  
  • 0x5360 0000~0x5360 0400可以访问 HSM
  • 0x5000 0000~0x5360 0000可以访问所有辅助装置

从 SPRUJ41来看:

  • 具有 关于 L2OCRAM_BANK0_SLV 的指示  
  • 起始地址= 0x0000 0000和结束地址= 0xFFFF FFFF 不同

此致、

丸井努田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    你对理解感到困惑。

    硬件安全附录介绍了防火墙设置的硬件功能。

    MCU+ SDK 介绍了在使用 HSFS 器件的情况下、当加载到系统时由 TIS-MCU 配置的防火墙设置。

    TISP-MCU 文档讨论了在 HSSE 设备(即开即用配置)情况下加载到系统时由 MCU+ SDK 配置的防火墙设置。

    我希望这对您有所帮助。

    此致、
    Aakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aakash:

    谢谢

    此致!

    马里