请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM2632 大家好、
我的客户询问了 MPU 防火墙设置。
MCU+ SDK (Ver.09.00.00)和 AM263x 安全硬件附录(SPRUJ41)似乎说出了不同的内容。 他们应该遵循哪些原则?
来自 SDK:

- 无关于 L2OCRAM_BANK0_SLV 的指示
- 0x5360 0000~0x5360 0400可以访问 HSM
- 0x5000 0000~0x5360 0000可以访问所有辅助装置
从 SPRUJ41来看:

- 具有 关于 L2OCRAM_BANK0_SLV 的指示
- 起始地址= 0x0000 0000和结束地址= 0xFFFF FFFF 不同
此致、
丸井努田