This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:GPMC

Guru**** 2529600 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1314102/am2634-gpmc

器件型号:AM2634

您好

我使用 GPMC  

我已将 FPGA 连接到 am2634。
我使用 GPMC。
如何更改时序图中数据行上0000h 和001Fh 的位置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    权赫

    要调整 CS 位置、您可以使用 CS_CS_GPMC_CONFIG2中的 CSWROFFTIME 和 CSONTIME。

    要调整 WE 位置、可以使用   CS_CS_GPMC_CONFIG4中的 WEOFFTIME 和 WEONTIME

    要调整 CS/WE 的宽度、可以使用  CS_CS_GPMC_CONFIG5的 WRCYCLETIME

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    在哪里可以找到 CS_CS_GPMC_CONFIG2?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    这是正确的数据表吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    权赫

    可以! 它们是正确的 TRM 寄存器附录(修订版 D): https://www.ti.com/lit/pdf/spruj42。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    如果您按照说明执行此操作、则只有时钟计数发生变化。
    数据0000h 和数据0018h 中值的位置保持不变。
    附件是我的源代码。

    我要更改数据0000h 和0018h 的位置。

    是否有其他替代方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我能否获得数据[15...0]值以便延迟或迅速输出?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    权赫

    何处是您更改  CS_CS_GPMC_CONFIG2、 CS_CS_GPMC_CONFIG4和 CS_CS_GPMC_CONFIG5的代码 ?

    我只看到代码将数据写入 PSRAM。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我无法使用此寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    权赫

    您是否尝试了 CS_CS_GPMC_CONFIG2中的 CSWROFFTIME 和 CSONTIME 值;  CS_GPMC_CONFIG4中的 WEOFFTIME 和 WEONTIME 值以及 CS_CS_GPMC_CONFIG5中的 WRCYCLETIME 值 

    可以。 可以使用  CS_CS_GPMC_CONFIG1、但要更改哪些字段?

    此致、