我们正在尝试将 LP-AM243连接到 PLC。 我们要使用 LP-AM243作为 EtherNet/IP 适配器。
- 查询编号1:要进行通信,我们需要更改主板 LP-AM243的 IP 地址。 请分享在 LP-AM243中更改 IP 地址的步骤。
- 查询2:如何检查主板 LP-AM243的当前 IP 地址? 请分享检查 LP-AM243板 IP 地址的方法。
- 查询#3:请分享配置/ EDS 文件以将其加载到 PLC 中、以便连接 PLC 网络中的 LP-AM243。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们正在尝试将 LP-AM243连接到 PLC。 我们要使用 LP-AM243作为 EtherNet/IP 适配器。
我们正在尝试使用工业通信 SDK 评估用于 EtherNet/IP 适配器的 LP-AM243、如下所示链接–
我们 使用 以下文件来更改 IP 地址。


这是更改 LP-AM243 IP 地址的正确方法吗?
你好, surabhi jain
[query userid="590041" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1310762/lp-am243-lp-am243 ]查询# 1:要进行通信,我们需要更改主板 LP-AM243的 IP 地址。 请分享更改 LP-AM243中 IP 地址的步骤。您可以使用 Molex 工具实现相同的目标:在 Molex 工具中使用以下对象来更改 IP 地址。 可以从以下位置下载 Molex 工具:
此对象用于读取/写入 DUT 接口设置及其配置。 配置控制属性(属性3)将显示 DUT 是使用永久存储的 IP 还是通过 DHCP 分配的 IP 地址。
它打印在 UART 终端上、也可以使用 Molex 工具来获取此属性
它打包为工业通信 SDK 中的 SDK 的一部分: examples\industrial_comms\EtherNetIP_adapter_demo\device_profiles\generic_devices\eds
尊敬的 Nilabh:
到目前为止、我们还没有 ODVA 的成员登录。 如果没有 登录 、我们将无法使用该工具。 是否有替代方法?
在搜索其他选项时、我已获取该链接-
如前所述、通过修改 SDK 的源文件之一、我们可以更改 IP 地址。
EtherNetIP_ADAPTER_demo SDK 不存在类似方法
我们可以更改任何文件以更改 IP 地址吗?
谢谢
TCP/IP 对象用于读取/写入 DUT 接口设置及其配置。 配置控制属性(属性3)将显示 DUT 是使用永久存储的 IP 还是通过 DHCP 分配的 IP 地址。

0xF5 TCP/IP 对象窗口
‘:要将 IP 地址‘S存储在 DUT 存储器中、请选择"间接值"并发出" Set_Attribute "命令。 从下一次重新启动开始 、DUT 将使用永久存储的 IP 地址(无需从 DHCP 服务器分配 IP)。
‘要为 DUT 分配不同的 IP、首先应将存储的值更改为 Set_Attribute、然后发出"DHCP "命令。 重新启动后、DUT 将再次等待从 DHCP 服务器分配的 IP 地址。