This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM243:LP-AM243

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-AM243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1310762/lp-am243-lp-am243

器件型号:LP-AM243

我们正在尝试将 LP-AM243连接到 PLC。 我们要使用 LP-AM243作为 EtherNet/IP 适配器。

  • 查询编号1:要进行通信,我们需要更改主板 LP-AM243的 IP 地址。 请分享在 LP-AM243中更改 IP 地址的步骤。
  • 查询2:如何检查主板 LP-AM243的当前 IP 地址? 请分享检查 LP-AM243板 IP 地址的方法。
  • 查询#3:请分享配置/ EDS 文件以将其加载到 PLC 中、以便连接 PLC 网络中的 LP-AM243。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在尝试使用工业通信 SDK 评估用于 EtherNet/IP 适配器的 LP-AM243、如下所示链接–

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AD2nw6Uu4txAz2eqZdShBg__INDUSTRIAL-COMMUNICATIONS-SDK-AM243X__P--DGtH__LATEST

    我们 使用 以下文件来更改 IP 地址。

    这是更改 LP-AM243 IP 地址的正确方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好,  

    [query userid="590041" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1310762/lp-am243-lp-am243 ]查询# 1:要进行通信,我们需要更改主板 LP-AM243的 IP 地址。 请分享更改 LP-AM243中 IP 地址的步骤。

    您可以使用 Molex 工具实现相同的目标:在 Molex 工具中使用以下对象来更改 IP 地址。 可以从以下位置下载 Molex 工具:  

    TCP/IP 对象[编辑]

    此对象用于读取/写入 DUT 接口设置及其配置。 配置控制属性(属性3)将显示 DUT 是使用永久存储的 IP 还是通过 DHCP 分配的 IP 地址。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [query userid="590041" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1310762/lp-am243-lp-am243 ]查询# 2:如何检查主板 LP-AM243的当前 IP 地址? 请分享检查 LP-AM243主板 IP 地址的方法。

    它打印在 UART 终端上、也可以使用 Molex 工具来获取此属性

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [query userid="590041" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1310762/lp-am243-lp-am243 ]查询#3:请共享配置/ EDS 文件加载到 PLC 中以连接 PLC 网络中的 LP-AM243。

    它打包为工业通信 SDK 中的 SDK 的一部分: examples\industrial_comms\EtherNetIP_adapter_demo\device_profiles\generic_devices\eds

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilabh:

    我无法下载 Molex 工具。 您能否再次共享可下载的 Molex 工具链接。 是否有任何可以参阅的文档来使用 Molex 工具更改 IP 地址。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Surbhi:

    不幸的是、我还看到该工具已被公司删除。 他们不再支持它。 另一个选择是使用 ODVA 提供的 CTT 工具。 如果您有成员登录、则可以从 ODVA 下载 CTT 工具。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilabh:

    到目前为止、我们还没有 ODVA 的成员登录。 如果没有 登录 、我们将无法使用该工具。 是否有替代方法?

    在搜索其他选项时、我已获取该链接-  

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1248948/lp-am243-problems-discovered-when-modifying-ethernet-to-static-ip

    如前所述、通过修改 SDK 的源文件之一、我们可以更改 IP 地址。

    EtherNetIP_ADAPTER_demo SDK 不存在类似方法

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AD2nw6Uu4txAz2eqZdShBg__INDUSTRIAL-COMMUNICATIONS-SDK-AM243X__P--DGtH__LATEST

    我们可以更改任何文件以更改 IP 地址吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Surbhi:

    以上 e2e 介绍的是完整代码为开源的通用以太网示例、就 EIP 而言、堆栈源不是公开的、它们以二进制形式分布。 我来检查一下、它周围是否有

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还会建议获得一个 ODVA 登录,如果你正在启动 EIP 发展,因为它将有助于与你更多有关 EIP 的附属

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilabh:

    我已经在内部与其他团队进行了核实、我们有 ODVA 会员资格。

    我们还使用了 Molex 工具。 但我们无法在 LP-AM243中配置 IP 设置。 您能帮助我们使用该工具吗?

    我不确定在 LP-AM243中配置以太网端口时是否遗漏了任何步骤。 设备的默认 IP 地址为192.168.1.10。 并将其更改为我们的 PLC 子网。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请按照下面的说明使用 Molex 工具修改 IP 地址。

    TCP/IP 对象用于读取/写入 DUT 接口设置及其配置。 配置控制属性(属性3)将显示 DUT 是使用永久存储的 IP 还是通过 DHCP 分配的 IP 地址。

    0xF5 TCP/IP 对象窗口

    
    ‘:要将 IP 地址‘S存储在 DUT 存储器中、请选择"间接值"并发出" Set_Attribute "命令。 从下一次重新启动开始
    、DUT 将使用永久存储的 IP 地址(无需从
    DHCP 服务器分配 IP)。
    
    ‘要为 DUT 分配不同的 IP、首先应将存储的值更改为 Set_Attribute、然后发出"DHCP "命令。
    重新启动后、DUT 将再次等待从 DHCP 服务器分配的 IP 地址。