This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:基于 LWIP 的嵌入式网络数据收发器。

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1298613/tms570ls3137-embedded-network-data-transceiver-based-on-lwip

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

我下载了官方演示:带 lwIP 集成演示的 HALCoGen 以太网驱动程序和 Active Web Server 演示。 但是将开发板连接到路由器的 LAN 接口、将 PC 连接到路由器的 LAN 接口运行程序时、无法得到物理层地址、终端显示屏如图所示。 我还尝试将开发板连接到路由器的 WAN 端口、但结果仍然相同。 我没有对程序进行任何更改,编译是正常的。 我想知道如何解决它。

下载此演示的最终目的是发送和接收网络数据。 在 lwippts.h 中进行部分配置后、我发现 sys.h 中的函数未定义、导致程序无法运行。 如何解决该问题? 希望很快收到您的反馈。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道这是怎么了。 开发板上的硬件组网功能未启用。 可以忽略此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei Zhang:

    另一位客户也遇到相同问题。

    您能否更详细地解释一下您是如何解决此问题的?

    我不明白您是如何启用硬件联网功能的。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。